请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 Thread 中讨论的其他器件: PGA460
大家好、
客户正在使用 PGA460-Q1。 其传感器频率为200kHz。
他需要 了解如何计算带通滤波器系数以及 如何获取 BPF_A2_XSB、BPF_A3_XSB 和 BPF_B1_XSB 的值
寄存器。 你会给我一些建议吗?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.