This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:nRESET 后、INTR 变为高电平、SPI 通信无法正常工作。

Guru**** 2580725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617628/awr1243-after-nreset-intr-becomes-high-and-spi-communication-not-working-properly

器件型号:AWR1243

各位专家:
我们一直面临着 AWR1243与外部 FPGA 之间的 SPI 通信问题。
nRESET 设置为高电平后、INTR 变为高电平并保持高电平。
因此、在这种情况下、SPI 通信似乎无法正常工作。
请您仔细研究一下并告诉我们您的观察结果吗?

当 nRESET 设置为高电平时、附加的文件显示每个线路电平。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
此致、
Hitoshi

e2e.ti.com/.../7532.20170814_5F00_TI_5F00_AWR1243_5F00_NRESET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    请确认以下内容吗?

    1) 1)您是否正在尝试通过从 FPGA 发送原始流来配置器件?

    3) 3)您是否已使用 MMWAVE-DFP 中提供的 ES2.0固件刷写了 AWR1243 ES2.0器件 ?

    4) 4)您是否按照雷达接口控制文档中的"第3.2节通信序列"从器件发送消息/接收消息?

    BR、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    感谢您的及时支持。
    将检查您的问题并尽快告知您。

    顺便说一下、我想首先向您确认以下内容:
    nRESET 线路设置为高电平后、INTR 线路变为高电平。
    –问:AWR1243的响应是否正确?

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、
    我假设 FPGA 还与 nRESET 线路一起控制 SOP 线路(TDO、PMIC、SYNC_OUT)。
    当 nRESET 为高电平且 SOP 模式设置为4时,我们将看到 INTR 线路变为高电平。

    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    非常感谢。

    另一个线程关于此线程问题的答案。
    e2e.ti.com/.../2267188

    我的客户通过更正线程的答案和硬件缺陷来报告 INTR。

    此致、
    Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa-San、您好!

    很好地知道问题已解决。
    我们可以关闭这个线程吗?

    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    是的、可以关闭此主题。

    非常感谢。

    此致、
    Maekawa