请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我正在尝试为 AWR1642构建交通演示、并且能够进入毫米波构建环境终端窗口。 当我尝试"gmake all"时、它为我提供错误1。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Eric、
您能否查看以下 TT 以了解相同的构建错误。
IWR1642BOOST:交通监控物体检测和跟踪参考设计编译错误。
如果这不起作用、请提供构建日志、以便我们了解错误的性质并做出相应的响应。
上面的 TT 包含一个参考构建日志、可针对预期结果进行比较。
谢谢、
Vaibhav