This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642交通演示构建错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617209/awr1642-awr1642-traffic-demo-build-error

器件型号:AWR1642

您好!

我正在尝试为 AWR1642构建交通演示、并且能够进入毫米波构建环境终端窗口。 当我尝试"gmake all"时、它为我提供错误1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您能否查看以下 TT 以了解相同的构建错误。

    IWR1642BOOST:交通监控物体检测和跟踪参考设计编译错误

    如果这不起作用、请提供构建日志、以便我们了解错误的性质并做出相应的响应。

    上面的 TT 包含一个参考构建日志、可针对预期结果进行比较。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    想知道引用的 TT 是否有用。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否更新您是否需要有关此 TT 的进一步帮助?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    由于缺乏活动、我们将关闭此 TT。 如果有其他问题、请创建新帖子。

    谢谢
    尼廷