This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:IF 环回10MHz 以上

Guru**** 2580955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620692/awr1243-if-loop-back-beyond-10-mhz

器件型号:AWR1243

您好!  

根据 AR1xx_Radar_Interface_Control 文档、最大 IF 回路频率为10MHz、最小 IF 回路频率为180kHz。

最小值是否可以小于180kHz (从10kHz 开始),最大值是否可以超过10MHz?

此致、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    雷达传感器具有不同的工作模式、信号带宽基于数字前端(DFE)输出速率。  信号带宽也受 ProfileCfg 中 HPF1、HPF2高通滤波器选择的限制。  所附图中的绿色和紫色图显示了两个最低 HPF 滤波器设置。  

    注意:在图中、我们根据高通滤波器选择对 Rx 信号施加大于40dB 的衰减。  Rx LNA 增益增加了 eachRx 的24-48dB。   因此、高通限值将基于空气衰减以及对天线的反射。  在测量近距离物体的情况下、这是配置的一部分。

    数字前端(DFE)为每个 Rx-ADC 输出集提供滤波、抽取和数字调优功能。  在复数2x 或实数模式中、DFE 滤波的低频率为0。  在复数1x 模式下、低频受数字滤波器的限制、输出速率约为0.05 * DFE。

    最高 DFE 采样率基于已编程的 DFE 输出速率。  这也取决于 DFE 模式。

    实数模式下,DFE 输出速率为2.5至37.5Msps;DFE 带宽为0至.45* DFEout 速率。

    复数2x 模式,DFE 输出速率为2.5至18.75Msps;DFE 带宽为-.45* DFEexopres 至.45* DFEexopres。

    复数1x 模式(自由移位),DFE 输出速率为2.5至18.75Msps;DFE 带宽为.05*DFEoutputtrate 至.95*DFEoutput 速率  

    注意:这是基于具有90%通带的 DFE 数字滤波器、用于最终滤波。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、Joe 的详细回答。

    我听从了你的答复,我也理解你的推理。

    如果我尝试在芯片进入产品后评估基带频率响应、并希望确保我的 HPF/LPF 按预期运行、 然后、我认为在整个通带和衰减带之间回送是有道理的、以确保实现预期的衰减。

    我希望我可以在产品测试和表征中使用 IF 环回功能。 在复数1x 中、如果我的最大 IF 为15MHz、那么如果以1MHz 的步长运行、我需要环路进入10MHz 以上、直到我覆盖整个基带。

    您是否建议使用任何其他方法来量化基带频率响应性能? 在波导接口级别、这种方法更简单、因为我可以自己注入一个音调。

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 Tx 线性调频脉冲频率固定为"A"。  然后、您可以使用外部发生器在所需的频率范围内进行扫描。  有两种类型的扫描

    射频中心频率、以表征发送器和接收器的射频范围。  在特定射频频率下、您可以使用不同的线性调频脉冲 DFE 输出带宽和外部衰减的射频音调来表征混合、HPF1、HPF2、直流消除和 DFE 滤波效果。  复数1x 2x 模式具有带通、而实际模式具有 DFE 的低通。

    注意:使用 TEST-Rx 输入衰减、您还可以检查 Rx LNA 范围。

    此致

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的回复。 感谢你的帮助。