您好!
根据 AR1xx_Radar_Interface_Control 文档、最大 IF 回路频率为10MHz、最小 IF 回路频率为180kHz。
最小值是否可以小于180kHz (从10kHz 开始),最大值是否可以超过10MHz?
此致、
RJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 AR1xx_Radar_Interface_Control 文档、最大 IF 回路频率为10MHz、最小 IF 回路频率为180kHz。
最小值是否可以小于180kHz (从10kHz 开始),最大值是否可以超过10MHz?
此致、
RJ
您好!
雷达传感器具有不同的工作模式、信号带宽基于数字前端(DFE)输出速率。 信号带宽也受 ProfileCfg 中 HPF1、HPF2高通滤波器选择的限制。 所附图中的绿色和紫色图显示了两个最低 HPF 滤波器设置。
注意:在图中、我们根据高通滤波器选择对 Rx 信号施加大于40dB 的衰减。 Rx LNA 增益增加了 eachRx 的24-48dB。 因此、高通限值将基于空气衰减以及对天线的反射。 在测量近距离物体的情况下、这是配置的一部分。
数字前端(DFE)为每个 Rx-ADC 输出集提供滤波、抽取和数字调优功能。 在复数2x 或实数模式中、DFE 滤波的低频率为0。 在复数1x 模式下、低频受数字滤波器的限制、输出速率约为0.05 * DFE。
最高 DFE 采样率基于已编程的 DFE 输出速率。 这也取决于 DFE 模式。
实数模式下,DFE 输出速率为2.5至37.5Msps;DFE 带宽为0至.45* DFEout 速率。
复数2x 模式,DFE 输出速率为2.5至18.75Msps;DFE 带宽为-.45* DFEexopres 至.45* DFEexopres。
复数1x 模式(自由移位),DFE 输出速率为2.5至18.75Msps;DFE 带宽为.05*DFEoutputtrate 至.95*DFEoutput 速率
注意:这是基于具有90%通带的 DFE 数字滤波器、用于最终滤波。
此致、
Joe Quintal
您好!
您可以将 Tx 线性调频脉冲频率固定为"A"。 然后、您可以使用外部发生器在所需的频率范围内进行扫描。 有两种类型的扫描
射频中心频率、以表征发送器和接收器的射频范围。 在特定射频频率下、您可以使用不同的线性调频脉冲 DFE 输出带宽和外部衰减的射频音调来表征混合、HPF1、HPF2、直流消除和 DFE 滤波效果。 复数1x 2x 模式具有带通、而实际模式具有 DFE 的低通。
注意:使用 TEST-Rx 输入衰减、您还可以检查 Rx LNA 范围。
此致
Joe Quintal