请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
请告诉我下图中绘制的角度。
角度信息用于评估 AWR1642BOOST。
我想角度是27.5度。
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请告诉我下图中绘制的角度。
角度信息用于评估 AWR1642BOOST。
我想角度是27.5度。
此致、
Nomo
您好、Nomo-San、
每个电弧的角度为 PI/6弧度或30度。 您可以通过按 F12 (或 如本主题中所述)查看可视化工具的源代码、然后查看文件 app/mmwave.js。 X-Y 散射图角度在以下代码中设置。
}否则{ VAR 网格选择='polar 网格2'; var rectgrid = gridchoice ='reCT grid'; 模板对象$.ti_widget_Plot1.data =[ {type:'statter'、mode:'makers'、 标记:{size:4、color:'RGB (0、255、0)'、showscale:false} } ]; templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.title ='X-Y 散点图'; 删除 templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.margin; 模板对象$.ti_widget_plot1.layout.plot_bgcolor ='RGB (0、0、96)'; templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.xaxis ={ 标题:"沿横向轴(米)的距离"、 showgrid:rectgrid、 //zerolinecolor:'RGB (128、128、128)'、 自动范围:false、 范围:[-range_width、range_width] }; templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.yaxis ={ 标题:"纵轴(米)的间距"、 showgrid:rectgrid、 自动范围:false、 范围:[0、RANGE_DEPTY] }; VAR 半径=[]; VAR 角度=[]; if (gridChoice =='polar grid 1'){ radi.PUSH (range_depth); angles.push ( math.pi/6+0*math.pi*2/12); angles.push (math.pi/6 + 4*math.pi*2/12); } 否则、如果(网格选择='polar grid 2'){ 对于(var i=1;i<=4;i++){ radi.push (i*range_depth/4); } 对于(var i=0;i<5;i++、idx+=1){ //if (i=2)继续;//跳过主垂直线 angles.push (math.pi/6 + i*math.pi*2/12); } }
您还可以从 https://dev.ti.com/gallery 下载 Visualizer 源代码。 单击 MMWAVE_DEMO-VISUALIZER 下的下载按钮、然后下载适用于您的平台的 zip 文件。
此致
尼廷