This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:演示可视化工具的"X-Y 散点图&quot 的角度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620553/awr1642boost-the-angle-of-x-y-scatter-plot-of-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

请告诉我下图中绘制的角度。
角度信息用于评估 AWR1642BOOST。
我想角度是27.5度。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    每个电弧的角度为 PI/6弧度或30度。 您可以通过按 F12 (或 如本主题中所述)查看可视化工具的源代码、然后查看文件 app/mmwave.js。 X-Y 散射图角度在以下代码中设置。  

    }否则{
    VAR 网格选择='polar 网格2';
    var rectgrid = gridchoice ='reCT grid';
    模板对象$.ti_widget_Plot1.data =[
    {type:'statter'、mode:'makers'、
    标记:{size:4、color:'RGB (0、255、0)'、showscale:false}
    }
    ];
    templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.title ='X-Y 散点图';
    删除 templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.margin;
    模板对象$.ti_widget_plot1.layout.plot_bgcolor ='RGB (0、0、96)';
    templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.xaxis ={
    标题:"沿横向轴(米)的距离"、
    showgrid:rectgrid、
    //zerolinecolor:'RGB (128、128、128)'、
    自动范围:false、
    范围:[-range_width、range_width]
    };
    templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.yaxis ={
    标题:"纵轴(米)的间距"、
    showgrid:rectgrid、
    自动范围:false、
    范围:[0、RANGE_DEPTY]
    };
    VAR 半径=[];
    VAR 角度=[];
    if (gridChoice =='polar grid 1'){
    radi.PUSH (range_depth);
    angles.push ( math.pi/6+0*math.pi*2/12);
    angles.push (math.pi/6 + 4*math.pi*2/12);
    } 否则、如果(网格选择='polar grid 2'){
    对于(var i=1;i<=4;i++){
    radi.push (i*range_depth/4);
    }
    对于(var i=0;i<5;i++、idx+=1){
    //if (i=2)继续;//跳过主垂直线
    angles.push (math.pi/6 + i*math.pi*2/12);
    }
    } 

    您还可以从 https://dev.ti.com/gallery 下载 Visualizer 源代码。 单击 MMWAVE_DEMO-VISUALIZER 下的下载按钮、然后下载适用于您的平台的 zip 文件。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin - San、

    感谢你的答复。
    您的答案很有帮助。

    此致、

    Nomo