This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:IP65外壳超声波检测。

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618300/boostxl-pga460-ultrasonic-detection-with-ip65-enclosure

器件型号:BOOSTXL-PGA460

您好!

我正在尝试开发一个采用 IP65外壳的物体检测设备。  将 BOOSTXL-PGA460和超声波传感器置于外壳内部、并在 GUI 方框图中更新了以下设置。

中心频率:58.6kHz

突发脉冲:14.

电流限制:350mA

AFE:66dB

BPF BW:4kHz

LPF 截止频率:2kHz

数字增益:x2

记录:36.864毫秒

TVG 设置为长预定义值。

1)在外壳内部、我无法检测到物体(未检测到回波)。 我是否应该更改任何设置值

2)物体检测器件用于户外目的、因此如果器件上有任何叶片或纸张掉落、则会影响传感器的物体检测能力。  

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    要更好地了解应用、您能回答以下问题:
    1) 1)目标物体是什么? 您提到这是一个户外应用。 您能否提供有关用例的更多详细信息?
    2) 2)最大距离要求是什么? 记录长度为36ms 时、最大距离约为6m。
    3) 3)您的最小距离要求是什么?
    4) 4)传感器如何安装在 IP65外壳上?
    5) 5)您的电源电压或变压器的中心抽头电压是多少?

    为了帮助您调试此问题、我需要以下资源:
    1) 1)从预设的1或2突发监听配置文件的 GUI 数据监视器页面回显数据转储图。
    2)示波器捕获传感器激励电压(探测传感器正极端子)。
    3) 3)从 GUI 的诊断页面捕获系统诊断。 具体而言、我要查找频率和衰减诊断值。

    是的、任何阻挡换能器的物体(如叶片或纸张)都将限制在换能器的视野/范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Whitehead、

    感谢您的回复。

    1) 1) 目标物体是什么? 您提到这是一个户外应用。 您能否提供有关用例的更多详细信息?

    [Neville]:用例用于检测车辆(用于驻车占位传感器)。


    2) 2)最大距离要求是什么? 记录长度为36ms 时、最大距离约为6m。  

    [Neville]:最大距离要求为1m、现在我已将记录长度更改为8.192ms。


    3) 3)您的最小距离要求是什么?

    [Neville]:最小距离要求为10cm。


    4) 4)传感器如何安装在 IP65外壳上?

    [Neville]:目前、为了进行测试、我们将传感器放置在外壳内(未安装)。 我们要求您提供有关将传感器安装在 IP65外壳中的宝贵建议。  


    5) 5)您的电源电压或变压器的中心抽头电压是多少?

    [Neville]:电源模式为标准模式;J5上的外部电源电压为8.6v-1A。

    为了帮助您调试此问题、我需要以下资源:


    1) 1)从预设的1或2突发监听配置文件的 GUI 数据监视器页面回显数据转储图。

    [内维尔]:

    外壳内传感器时的回波数据转储图。

    传感器位于外壳外部时的回波数据转储图。

     

    2)   示波器捕获传感器激励电压(探测传感器正极端子)。

    [内维尔]:

                    

    3) 3)从 GUI 的诊断页面捕获系统诊断。 具体而言、我要查找频率和衰减诊断值。

    [内维尔]:

     

    用于上述回波数据转储图的设置


    是的、任何阻挡换能器的物体(如叶片或纸张)都将限制在换能器的视野/范围内。

     

    [Neville]:对于上述设置、我将传感器放在外壳外、并将厚度小于1mm 的纸张放在传感器前面、并将物体放置在距离传感器50cm 的位置、但现在未检测到物体。 下面显示的是回波数据转储图。

     

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neville、
    我现在可能对您的问题有了更好的了解。 当您说传感器位于机柜内部时、是否正在尝试通过机柜进行传输和接收? 使用空气耦合超声波换能器时、您将无法轻松做到这一点、尤其是在未使用耦合剂或粘合剂将换能器安装到外壳表面的情况下。

    我们尚未进行大量测试、但当回波预计会通过材料传播时、空气耦合传感器的性能非常差。 由于空气与大多数固体材料的声阻抗不匹配较大、因此大部分能量会反射到安装传感器的外壳的内表面。 这也是大多数汽车无法将超声波换能器隐藏在保险杠后面的原因、因此传感器必须保持可见。 另一方面、雷达技术能够更有效地通过各种材料进行传播。

    这就是为什么外壳外传感器的性能要好得多、您实际上可以看到回波。 如果您要继续对外壳内的传感器进行实验、我建议您尝试使用各种耦合剂(胶水或环氧树脂)来减少换能器表面与外壳内壁之间可能存在的任何空隙。

    我只能通过塑料和聚碳酸酯成功检测厚度高达0.093英寸的物体。 我在表面安装了换能器、并在两侧使用了热熔胶。 其他传输介质(玻璃、丙烯酸、钢)出现故障、或需要其他安装技术(有待进一步探讨)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:

    感谢您的回复。

    我将继续试验推荐的耦合剂。

    如果我在外壳外部使用传感器、1mm 厚的纸张也会成为障碍物、或者超声波信号是否会穿过纸张? 在这种情况下、您能给我提供建议吗?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neville、
    除非换能器与纸张耦合、否则大部分能量很可能会被纸张反射。 可惜,我没有任何建议可供纸空传输。