This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818 LVDS 差分路由引脚延迟/内部接线长度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618759/afe5818-afe5818-lvds-differential-routing-pin-delay-internal-wiring-length

器件型号:AFE5818

尊敬的先生/女士:

图108、顶层布线显示 LVDS 数据和 ADC 时钟在 P 和 N 引脚之间具有延迟。

例如、通道4的 LVDS 串行化差分数据输出具有两个引脚:U13 (DOUTM4)和 T13 (DOUTP4)。 图中 T13的布线比 U13的布线更长。 我假设引脚 U13具有内部延迟、而引脚 T13等于289NFBGA 引脚间距= 0.8mm。

您能否确认该信息并提供所有差分接口引脚的延迟长度(内部接线长度)表?

此致、Vassili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vassili、

    我们已收到您关于 LVDS 数据和 ADC 时钟的差分路由的查询、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    除了同一对内 N 和 P 之间的延迟之外、问题也与不同对之间的延迟有关。

    我是否可以假设第 U 行的延迟为2*0.8mm 与第 U 行的延迟,第 T 行的延迟为0.8mm 与第 U 行的延迟?

    此致、Vassili
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vassili、

    图108仅显示了 DOUTx4布线的一端。 下图显示了如何通过布线对布线进行补偿以匹配长度。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    基本上、您是在告诉我这一点

    1. AFE5818的所有 LVDS 引脚具有相同的封装延迟、每个 DP (差分对)的两条布线必须具有相同的长度。
    2. 图108上的布局会产生~ 0.8mm 的动态相位不匹配、这在 DP 走线的另一侧得到补偿、而不是像 TI 高速接口布局指南  第2.3节"高速信号走线长度匹配"中所述的那样紧邻 AFE5818立即进行补偿、图5?

    我的结论:我应该补偿接近 AFE5818的相位不匹配? 请提供建议?

    此致、Vassili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vassili、

    我同意你的结论。

    此致、

    Olu