This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 AWR1642BOOST + mmWaveDevPack 的 RADAR Studio

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, AWR1243, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619680/awr1642boost-radar-studio-working-with-awr1642boost-mmwavedevpack

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1243AWR1443

您好!

我将 AWR1642BOOST 与 mmWaveDEVPACK 板配合使用。 我尝试将其连接到通过 DFP 0.7版本安装的 RADAR Studio 工具。

我无法正确运行 RADAR Studio 应用程序。 在我的设备管理器中、我看到 DevPack 的4个端口仅用作 USB 端口、即使在安装了用户手册中提到的 FTDI 驱动程序之后也是如此。 我尝试了重新启动、开/关、重新安装的常见技巧、但在器件管理器中看不到 COM 端口号。 它仅显示为 USB 串行端口。

1.我还可以尝试其他什么吗?

2.用户手册中有一条注释说我必须连接 AWR1243 + DevPack、如图所示。 这是否意味着、我只能将 RADAR Studio 工具用于 AWR1243、而不能用于 AWR1642?

PS:我没有用于数据采集的 TSW1400板。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    您是否意味着为 DEVPACK 安装了 FTDI 驱动程序、但您仍然看不到按照 devpack 用户指南预期的正确端口名称?
    您是否已尝试将固件安装到 DevPack 上?


    此外、当您使用 devpack + radar studio 组合进行尝试时、板载闪存应该为空。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

     

    我正在尝试使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集。 参考指南、所需的硬件为 AWR1443。 但我有 AWR1642传感器。 我仍然可以捕获原始数据吗?

    我执行了指南中描述的所有步骤,但在 COM 端口设备中看不到,为什么? 如何解决?

     

    谢谢、

    扎尔曼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     “将固件安装到 DevPack 上”是什么意思? 我不知道您要谈论的是哪个固件。 您能提供详细信息吗?

    AWR1642板的闪存 到现在还不是空的。 我想您的意思是该 AWR1642闪存仅为空。  我将尝试擦除它、再试一次、然后返回给您。

    感谢你的帮助。

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎尔曼、您好!

    请打开一个新主题,讨论您所面临的问题。

    谢谢、
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    如果您已按照用户指南中的说明更新了 XDS110的仿真包,请按照以下步骤操作。

    Xdsdfu.exe -b boot_loader.bin

    Xdsdfu.exe -f firmware.bin


    完成这些步骤后、您应该会看到 AWR1642BOOST 的 Application/UART 端口和数据端口。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、
    是否也可以发送屏幕截图?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我重新安装了 DFP、驱动程序的更新以及所有内容。 问题不存在。 设备管理器现在显示 COM 端口号和所有。  

    但我仍然无法运行 Radar Studio 工具。 当我打开或运行 Startup.lua 文件时、我在结尾处收到以下错误:

    [14:59:51] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [14:59:51] ***脚本失败!***
    [14:59:51] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [14:59:51] 异常消息是:
    [14:59:51] 无法从"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio\clients\AR1xController\AR1xController.dll 注册控制器"
    [14:59:51] 无法加载文件或汇编'MWArray、Version=2.15.0.1、Culture=Neutral、PublicKeyToken=e1d84a0da19db86f'或其中一个依赖项。 系统无法找到指定的文件。

    你可以帮帮我吗? 我是否错过了必须执行的任何步骤?

    请告诉我是否应该为此启动新的主题?  

    提前感谢、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    您不需要打开 Startup.lua,RadarStudio.exe 在内部调用和使用它。

    您只需打开"$MMWAVE-DFP-INSTALL_RF_eval\radarstudio \Runtimes\Radar Studio.exe"中的"Radar Studio.exe"即可。 这将打开 Radar Studio GUI。

    另请参阅使用 Radar Studio 的"$mmwave-DFP-install\rf_eval\docs"中的"RadarStudio_User_Guide.pdf"。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我正在从您提到的位置运行 RADAR Studio exe 文件。

    根据用户指南、我已经替换了2.1节中提到的.RBF 和.ini 文件。

    不过、我会得到与 前面提到的相同的误差。

    在 Radar Studio 用户手册的第6页中、它提到了在通过 USB 连接 TSW1400的同时安装 HSDC pro。 如前所述、我还没有 TSW1400。 我的所有问题都是因为这个问题吗?

    在没有 TSW1400的情况下、是否有任何解决此问题的方法?

    再次提前感谢您的帮助。

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    Radar Studio 无需依赖 TSW1400即可工作。

    我们只看到 RadarStudio 无法在未安装 FTDI 驱动程序的情况下工作。 否则我们没有看到这个问题。

    您使用的是 Windows7还是 Windows10?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10 Pro 64位。

    我注意到的另一件事是、我安装了 Matlab 2017a 的完整版本。 但在我的 PC 中、没有提到用于 Radar Studio 的 Matlab 8.5 (2015)。 虽然我不会进行任何后处理、但如果没有 TSW1400、我无法收集数据、所以我很注意到这一点。 这是否是我问题的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    您需要为 RADAR Studio 安装 MATLAB 运行时引擎8.5 (32位版本)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 和 Raghu。 在我安装 Matlab 8.5运行时后,问题得到解决。

    我认为 Matlab 的更高版本可以正常工作!! 我的错误。

    很抱歉让你花时间、感谢你的帮助。

    Santhana Raj