主题中讨论的其他器件: AWR1642、 AWR1243、 AWR1443
您好!
我将 AWR1642BOOST 与 mmWaveDEVPACK 板配合使用。 我尝试将其连接到通过 DFP 0.7版本安装的 RADAR Studio 工具。
我无法正确运行 RADAR Studio 应用程序。 在我的设备管理器中、我看到 DevPack 的4个端口仅用作 USB 端口、即使在安装了用户手册中提到的 FTDI 驱动程序之后也是如此。 我尝试了重新启动、开/关、重新安装的常见技巧、但在器件管理器中看不到 COM 端口号。 它仅显示为 USB 串行端口。
1.我还可以尝试其他什么吗?
2.用户手册中有一条注释说我必须连接 AWR1243 + DevPack、如图所示。 这是否意味着、我只能将 RADAR Studio 工具用于 AWR1243、而不能用于 AWR1642?
PS:我没有用于数据采集的 TSW1400板。
提前感谢、
Santhana Raj