请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2214
您好!
我将定制设计的 PCB 与 FDC2214EVM 一起用作传感器。 我使用的传感器在中心有一个圆和两个直径更大的同心环。 在这里、我将中心的圆和最外圈用作电容器的两个板。 根据 FDC2214的数据表、要测量未知电容、必须将电容器的一个端子连接到评估板的其中一个通道、并将电容器的另一个端子连接到接地端。 因此、目前我要将 PCB 中心的圆连接到 CH0、并将最外圈连接到 EVM PCB 上的接地点。我在所附的图中显示了连接。 我尝试实现的逻辑是、当传感器 PCB 在材料介电常数发生显著变化的表面上移动时、它将显示输出端的电容变化。 请告诉我使用哪种类型的连接 来实现我的想法是否正确。如果这种方法不正确、请向我建议正确的 configuration.Kindlye2e.ti.com/.../FDC2214_5F00_Connection.pdf 。请参阅随附的图以了解进一步的说明。
此致、
Shantanu