This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:通过 FDC2214EVM 连接定制设计的传感器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618777/fdc2214evm-connection-for-custom-designed-sensor-with-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

您好!

我将定制设计的 PCB 与 FDC2214EVM 一起用作传感器。 我使用的传感器在中心有一个圆和两个直径更大的同心环。 在这里、我将中心的圆和最外圈用作电容器的两个板。 根据 FDC2214的数据表、要测量未知电容、必须将电容器的一个端子连接到评估板的其中一个通道、并将电容器的另一个端子连接到接地端。 因此、目前我要将 PCB 中心的圆连接到 CH0、并将最外圈连接到 EVM PCB 上的接地点。我在所附的图中显示了连接。 我尝试实现的逻辑是、当传感器 PCB 在材料介电常数发生显著变化的表面上移动时、它将显示输出端的电容变化。 请告诉我使用哪种类型的连接 来实现我的想法是否正确。如果这种方法不正确、请向我建议正确的 configuration.Kindlye2e.ti.com/.../FDC2214_5F00_Connection.pdf 。请参阅随附的图以了解进一步的说明。

此致、

Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantanu、

    您可以将外环连接到 CH0的另一个输入、即将两个电极连接到 IN0A 和 IN0B、而不是使用接地。

    在当前设置中、中间环的用途是什么?

    或者、您可以尝试将内圈和外圈连接到一个输入端、并将中间环连接到另一个输入端。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、
    非常感谢您的回复和有用的建议。 我对此有一点怀疑、 最初、我将传感器的内圈连接到 IN0A、将传感器的外圈接地、只是为了模拟一个可变的未知电容器、其中一个板连接到接地、另一个板连接到电容传感器0 (如数据表中给出的电路中所述)。 现在、如果我将 PCB 的内圈连接到 IN0A、将 PCB 的外圈连接到 IN0B、我相信它将充当可变未知电容器、该电容器与电容传感器0并联(但未接地)。 与上一个配置相比、您能否评论在使用您建议的配置方面的任何特定优势? 我非常有兴趣了解更多信息。

    回答您的问题:在这里、我尝试使用圆形和环形结构开发同心共面电容传感器。 基本来说、内圆和圆外的一个同心环就足够了。 但是、我在中间使用了另一个振铃来对生成的磁场轮廓进行一些额外的控制、我计划在实验的稍后阶段使用。

    此外、"将内圈和外圈连接到一个输入、 并将中间环连接到另一个输入"-是我计划用于实验的圆和两个环的各种排列和组合中的一种配置、以确定哪种配置最适合我。 你的建议使我在这方面更加乐观。

    热切期待您对我的问题发表更多评论。

    此致、
    Shantanu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantanu、

    这两个输入由半正弦波驱动。 当 IN0A 处于活动状态时、IN0B 接地、反之亦然。 如果您将其中一个输入连接到 GND、则在半个周期内、两个输入都有效地接地。 通常、您可以通过测量 IN0A 和 IN0B 之间的电容来获得更大的频率漂移。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yibo:
    非常感谢您抽出宝贵的时间做出宝贵的回应。

    此致、
    Shantanu