This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在 CCS 开发模式下使用"ccsdebug.bin"文件的优势是什么

Guru**** 2579325 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620094/awr1642boost-what-is-the-advantage-of-using-ccsdebug-bin-file-in-ccs-development-mode

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642SYSBIOS

大家好

为了在 CCS 中开发代码、在毫米波 SDK 用户指南中、它说:"

由于不刷写 xwr16xx_ccsdebug.bin 的映像、我仍然可以使用 CCS 在 AWR1642 EVM 上连接、加载和调试程序、因此使用此映像有什么优势?

谢谢

Xining  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据 CCS 调试实用程序随附的 Doxygen 文档:

    --------------------------

    CCS 调试实用程序:此实用程序可在 QSPI 上刷写、该应用程序通过 SYSBIOS 编写、并将永久循环。 与此同时、可以连接 CCS、开发人员随后可以下载需要调试的实际应用。

    此实用程序为 XWR14xx 中的 MSS 以及 XWR16xx 中的 MSS 和 DSS 提供 while 循环应用程序。

    在 MSS 上、它会调用 ESM 和 SOC 初始化函数、以在已知状态下初始化器件。 如果启动时出现 ESM 错误、则需要安装 FIQ 处理程序。 在 XWR16xx 中、需要使用 SoC 初始化来停止 DSP。 作为一个副产品、SOC 初始化也会停止 BSS 并执行 APLL 闭环过程。 因此、当从闪存执行此调试实用程序时、系统使用 APLL 时钟运行。

    --------------------------

    希望这能解答您的问题。

    此致

    尼廷