This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:校准数据单元

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620099/tmp007-calibration-data-units

器件型号:TMP007

有关 TMP007热传感器校准的简单问题。  校准方程针对温度和电压假设的单位是多少。  芯片提供以 mV 为单位的传感器电压和以 C 为单位的裸片温度。 这些值是否应该按原样输入计算公式、或者是否需要进行单位转换(例如、到 V 和 K、或者 UV 和 C 等)?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最终、它应该以伏和开尔文为单位。 根据您所使用的公式版本、可能会有来自 UV 和 C 的内置转换。此外、值得注意的是、在大多数使用裸片温度的地方、它是环境温度(Tref)的增量、而不是绝对温度。 在这种情况下、只要 Tref 的格式匹配、就使用开尔文或摄氏度无关紧要。 不过、方程的 T^4部分必须以开尔文为单位。

    此产品现在为 NRND。 这意味着不再建议用于新设计。 具有 NRND 状态的 TI 产品最终可能会停产。 这会影响 TI 生产的所有红外热电堆版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用校准指南(SBOU142 - 2014年8月)第6页上的公式。 与裸片温度相关的 Δ T。 因此、公式4 (Vos)的输出以 V 为单位、因此在公式5中使用之前、Vsensor 必须转换为 V (其输出单位为 mV)?

    与 NRND 相关的是、它们是您建议的 TI 产品中的替代传感器、还是 TI 完全退出了 IR 热传感器业务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文档(SBOU142)是针对伏特和 C 编写的、因为 Tref = 25。 它没有提到 TDIE^4必须为(TDIe+273.15)^4。

    我们没有其他非接触式温度传感器产品。 我很乐意为您提供有关接触温度传感器的帮助。