请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP007
有关 TMP007热传感器校准的简单问题。 校准方程针对温度和电压假设的单位是多少。 芯片提供以 mV 为单位的传感器电压和以 C 为单位的裸片温度。 这些值是否应该按原样输入计算公式、或者是否需要进行单位转换(例如、到 V 和 K、或者 UV 和 C 等)?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMP007
有关 TMP007热传感器校准的简单问题。 校准方程针对温度和电压假设的单位是多少。 芯片提供以 mV 为单位的传感器电压和以 C 为单位的裸片温度。 这些值是否应该按原样输入计算公式、或者是否需要进行单位转换(例如、到 V 和 K、或者 UV 和 C 等)?
谢谢