请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
MMW SDK 中 IWR1443的 mmw 演示是一个 makefile 工程、我已成功地将其导入 CCS、并在设置一些环境变量后未出现错误。接下来、我想使用 XDS110仿真器分步调试演示源代码。 在启动调试会话之前、应该如何在 CCS 中设置调试配置?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cheng、
Resource Explorer 上的 CCS 项目也提供了相同的 MMW 演示
只需导航至 Software -> mmWave Training -> Demos -> mmWave SDK Demo -14xx 即可
您可以在此处找到安装指南。 本指南向您介绍了如何导入工程、如何在 CCS 中编译工程以及如何将其加载到器件中。
此致、
Kevin