This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:如何在 CCS 中逐步调试 MMW 演示?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619923/ccs-iwr1443-how-could-i-debug-the-mmw-demo-step-by-step-in-ccs

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
MMW SDK 中 IWR1443的 mmw 演示是一个 makefile 工程、我已成功地将其导入 CCS、并在设置一些环境变量后未出现错误。接下来、我想使用 XDS110仿真器分步调试演示源代码。 在启动调试会话之前、应该如何在 CCS 中设置调试配置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng Meng、

    选择项目。 右键单击并转至 Build Configurations->Manage。 将您想要的配置设置为"默认"。 下次它应该仍然是活动配置。
    这也回答如下:
    e2e.ti.com/.../203240

    谢谢、
    Raghu
    ------------------------------------------------------
    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还需要使用 CCS 调试映像刷写 IWR1443、如毫米波 SDK 用户指南的3.3.2中所述。 刷写此文件后、您可以将 CCS 调试器成功连接到 IWR1443、然后可以加载.xer4f 文件并开始调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    Resource Explorer 上的 CCS 项目也提供了相同的 MMW 演示

    只需导航至 Software -> mmWave Training -> Demos -> mmWave SDK Demo -14xx 即可

    您可以在此处找到安装指南。 本指南向您介绍了如何导入工程、如何在 CCS 中编译工程以及如何将其加载到器件中。


    此致、
    Kevin