请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619461/afe58jd16-how-to-use-the-pn
器件型号:AFE58JD16大家好、
我的客户对 IC 有一些疑问、您能给他一些建议吗?
1. NM1~INM16为 NC,如果我用 电阻?将它们接地或 VCC
2、ADC_CLKP &ADC_CLKN 为 LVDS、如果我添加100 Ω 来 短接?Ω
、表中的3 μ F(版本0.5 2015年3月 )P113 图38 VREF_IN_REXT 与电容,为什么要这样做? 我找不到引脚。 作为黄色部分:
4、DGND 是否与 AGND 分离? AVSS1.8V 与 DVSS1.8V 不同? 您是否对去耦电容器?有一些建议
5、FCLK 和 输出数据位置错误? FCLK 是否 等于 F_CLKIN?数据 速率 是否等于 N*F_CLKIN?