This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD16:如何使用 PN?

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619461/afe58jd16-how-to-use-the-pn

器件型号:AFE58JD16

大家好、

  我的客户对 IC 有一些疑问、您能给他一些建议吗?

1.  NM1~INM16为 NC,如果我用 电阻?将它们接地或 VCC

2、ADC_CLKP &ADC_CLKN 为 LVDS、如果我添加100 Ω 来 短接?Ω

、表中的3 μ F(版本0.5 2015年3月 )P113 图38 VREF_IN_REXT 与电容,为什么要这样做? 我找不到引脚。 作为黄色部分:


4、DGND 是否与 AGND 分离? AVSS1.8V 与 DVSS1.8V 不同?   您是否对去耦电容器?有一些建议

5、FCLK 和 输出数据位置错误? FCLK 是否 等于 F_CLKIN?数据 速率 是否等于 N*F_CLKIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到有关器件 AFE58JD16的查询。
    由于 AFE58JD16是受 NDA 限制的器件、我想让对话脱机。
    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com