This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:实现稳定检测所需的帧

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618628/awr1642-frames-required-for-a-stable-detection

器件型号:AWR1642

大家好、

我们目前正在针对 ACC 应用测试 AWR1642雷达、在检测运动中的物体时遇到了一些困难。 我们观察到,有时,即使我们的 ROI 中没有物体(主要是覆盖 在85-95度之间的前端区域),我们也会看到物体弹出一个或两个帧,然后它们返回到原来的位置。 此外、在物体数量较大的情况下、我们还经历了许多噪声物体检测。

我们的雷达配置如下:

%(%
%频率:77
%平台:xWR16xx
%场景分类器:best _range
%方位角分辨率(度):15
%距离分辨率(m):0.244
%最大不模糊距离(m):50
%最大径向速度(m/s):1
%径向速度分辨率(m/s):0.13
%帧持续时间(msec):50
%
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
adccfg 2 1
adcbufCfg 0 1
profileCfg 0 77 2 5.30 52.68 0 15 1 256 6250 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 2
帧配置0 1 16 0 50 1 0
guiMonitor 1 0 0 0 0 0 0
0 0 cfarCfg 0 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
peaking 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 分组 1 0.5
sensorStart 

因此,正确检测物体是否需要一定数量的帧? 它们是否默认将物体置于 FOV 的中心? 此外,我们是否有办法摆脱这些嘈杂的检测物体?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Amol

    您是否还尝试 了 e2e.ti.com/.../615795上的建议 、如果可能、您能否拍摄这些错误检测的视频并与他人分享?

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../radar.mp4HiAnil、

    我们已经尝试过您在主题中提供的建议、您已将这些建议发送给我。 另外、关于您对视频的建议、我随附以下视频。 在本视频中、配置与我之前所述的相同。 我们在这里使用的.bin 文件是原始 MMW-DEMO .bin 文件。

    您可以在本视频中观察到许多描述错误肯定的内容、桥下的点数过多、在我们的 ROI 内弹出的点数(在可视化工具上使用红色平行线显示)。 我对今天录制的视频中的雨景感到抱歉、因为这里一直在下雨。

    期待您根据我们的观察结果提供意见。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    感谢观看本视频。 您能否使用我在下面提供的配置尝试另一次捕获? 我已将每帧的线性调频脉冲数(从16增加到128)、这应该会提高 SNR。  我已将 CFAR 的 SNR 阈值从其先前的值(约15dB)增加至约18dB。 我还禁用了多峰值选项、并删除了 MIMO 配置。 这些选项中的每一个都会增加 SNR 并降低检测错误的可能性。

    由于 TI 的 EVM 的仰角 FOV 约为10度、因此将检测到雷达上方和下方的物体。 对于 ACC 应用、您应重新设计天线、使其具有更低的仰角 FOV (例如1度或更低)。  

    修改后的配置从以下开始:   

    sensorStop

    FlushCfg

    DfeDataOutputMode 1

    通道配置15 3 0

    ADCfg 2 1.

    AdcbufCfg 0 1 1

    ProfileCfg 0 77 2 5.30 52.68 0 15 1 256 6250 0 40

    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1

    帧配置0 128 0 50 1 0

    guiMonitor 1 0 0 0 0 0

    cfarCfg 0 8 4 0 6144

    cfarCfg 1 0 8 4 0 6144

    PeakGrouping 1 1 1 224

    multiObjBeamForming 0 0.5

    sensorStart

    multiObjBeamForming 0 0.5

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您的回答。 我将尝试您建议的配置。 除此之外,我们如何改变天线的角度? 我担心这可能是硬件修改、而不是软件修改。如果我错了、请更正我。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我们实现了您在此处建议的配置。 虽然您的建议有助于减少噪声检测、但仍不足以实现更好的检测。 在以下视频中、您可以观察到 ROI 中仍然有噪声点弹出、这对我们所需的 ACC 应用程序来说是一个很大的障碍。 您能否建议更多方法来解决此问题? 我们还在尝试对配置进行一些调整、并会让您知道我们是否能获得比现在更好的结果。

    感谢 e2e.ti.com/.../TI_5F00_RADAR-_2800_online_2D00_video_2D00_cutter.com_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol。  

    我观看了视频、但看不到虚假检测。 检测到的每个物体似乎都对应于场景中的一个物体。 您能否使用有问题的检测来冻结帧并将其发布?  

    此外、我注意到您已将距离深度设置为大约10米、即使配置允许长达50米。 这是有原因的吗?  


    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:


    感谢您观看视频。 我想、如果您再次密切观看视频、您可以观察到一些噪声点。 例如、在0:34时注意、尽管车辆位于左侧、但当完全没有物体时、您仍然可以看到在中心检测到一些物体、同样在1:10之后、您可以看到非常近的距离(<1 m)有一些点 在可视化工具上可以看到的内容。

    此外、配置中的距离深度为50m。 您认为它是10分的吗? 可视化工具仅显示10米处的电弧。

    最后,我们将使用 javascript 文件将检测到的对象传输到我们的 C 代码中,该文件在可视化工具上找到它们,并使用 socket IO 将它们发送到 C 代码,这样做时,我们可以看到近距离(2-7 m)的点。 每当从左侧来的汽车通过我们的汽车时、ROI 内部(左侧和右侧均为1m、中间右侧为1m)。 这使得我们的 ACC 系统认为中心车道上有一辆汽车、这会降低我们应用的效率。 您能建议对此进行一些修改吗? 如果需要、我愿意向您提供更多信息/多媒体。

    此外、为了响应您的配置、我们尝试提高 SNR 比、这对检测效果没有太大影响。 然而、当我们将阈值增加了更多(10000)时、我们能够消除伪波检测、但这也会导致常规检测丢失。  



    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    我看到了这个问题。

    有多种选项可减少反射中的近端。

    收集场景中的 ADC 数据并检查这些检测的发生原因。 它可能是混乱的(即来自道路的反射)。 如果是这种情况、最好的选择是重新设计天线(对电路板进行物理更改)、从而减小仰角 FoV。

    2.您可以检查检测到的物体的"次电源"、并根据其与汽车的距离决定是否允许该物体。 可视化工具源中的变量'peakVal'是对'次幂'的估计值。 检查有效近物体与杂波地面(即道路)之间的差异、并根据物体的距离和"信号功率"设置阈值。 例如、如果距离小于5米、则 peakVal 应至少为 x、介于5米和10米之间、至少应为 y 等 您需要试验并找到适合您的阈值。 这将是对器件上运行的 CFAR-CA 算法的额外检查。 请注意、您可以在器件或可视化工具源上实现上述更改。

    3.实施某种跟踪算法(例如扩展的卡尔曼滤波器),以检查帧之间对象的一致性。 TI 正致力于专门针对雷达的跟踪算法、这些算法将在不久的将来(2018年初)添加到 SDK 中。

    此致、
    Anil