大家好、
我们目前正在针对 ACC 应用测试 AWR1642雷达、在检测运动中的物体时遇到了一些困难。 我们观察到,有时,即使我们的 ROI 中没有物体(主要是覆盖 在85-95度之间的前端区域),我们也会看到物体弹出一个或两个帧,然后它们返回到原来的位置。 此外、在物体数量较大的情况下、我们还经历了许多噪声物体检测。
我们的雷达配置如下:
%(% %频率:77 %平台:xWR16xx %场景分类器:best _range %方位角分辨率(度):15 %距离分辨率(m):0.244 %最大不模糊距离(m):50 %最大径向速度(m/s):1 %径向速度分辨率(m/s):0.13 %帧持续时间(msec):50 % sensorStop flushCfg dfeDataOutputMode 1 通道配置15 3 0 adccfg 2 1 adcbufCfg 0 1 profileCfg 0 77 2 5.30 52.68 0 15 1 256 6250 0 40 线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 2 帧配置0 1 16 0 50 1 0 guiMonitor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 cfarCfg 0 8 4 0 5120 cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120 peaking 1 1 1 1 255 multiObjBeamForming 分组 1 0.5 sensorStart
因此,正确检测物体是否需要一定数量的帧? 它们是否默认将物体置于 FOV 的中心? 此外,我们是否有办法摆脱这些嘈杂的检测物体?
谢谢