主题中讨论的其他器件:LDCCOILEVM、 LDC1614
尊敬的技术支持团队:
您能否共享 LDC1614EVM (如 LDCCOILEVM)的线圈特性数据?
它具有 ch0和 ch1的默认线圈。
我想了解如下所示的"L、RS 与频率"和"Q 与频率"图。
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的技术支持团队:
您能否共享 LDC1614EVM (如 LDCCOILEVM)的线圈特性数据?
它具有 ch0和 ch1的默认线圈。
我想了解如下所示的"L、RS 与频率"和"Q 与频率"图。
此致、
TTD
您好!
EVM 有两个版本、分别标记为 Rev A 和 Rev B。从网上商店购买的所有 EVM 现在都应为 Rev B 版本、但如果您碰巧有较旧的 Rev A 板、我也会包含这些数据。
LDC1614EVM 修订版 A (前视图和后视图):
LDC1614EVM 修订版 A、线圈规格:
µH 电感= 18.9 μ H
直径:14.0毫米
32匝/层
2层
走线宽度为0.10 mm (4 mil)
0.10mm (4mil)的布线间距
PCB 总厚度为1.6mm (62mil)
LDC1614EVM RevB (前视图和后视图):
LDC1614EVM RevB、线圈规格:
标称电感= 8.2µH μ H
直径:13.9毫米
19匝/层
2层
0.15mm (6mil)布线宽度
0.15mm (6mil)布线间距
PCB 总厚度为1.6mm (62mil)
此致、
Luke Lapointe
您好、Luke、
感谢你的答复。
我可以很好地参考 来计算 LDCCOILEVM 的电容器值。
为什么为 LDC1614EVM RevB 选择3MHz 作为传感器频率?
根据 您所附的图表, 当 L 为8.2µH Ω 时,频率约为3MHz。
例如,对于传感器频率,我认为5MHz 优于3MHz,
由于5MHz 的 Q 值高于3MHz、而5MHz 的中心频率为10MHz (LDC1614的最大频率)。
另一个问题是、我测试了目标接近线圈时的频率变化、频率从3MHz 增加。
目标接近线圈时是否可以降低频率?
我担心低得多的频率会对 Q 产生不好的影响、这取决于您所附的图形。
对于 A 型(LDCCOILEVM),我选择了1MHz,它是下面 Q 的最高点。
但 LDC1614EVM 线圈的 Q 值不是最高的 Q 点(Q 仅随着频率的增加而增加)。
此致、
TTD
您好!
在查看这些线圈测量值时、务必记住、由于线圈存在寄生电容、电感是根据随频率增加的阻抗进行反算的。 您可以使用此信息来确定线圈的自谐振频率(SRF)及其寄生电容。 但是、如果您要将该线圈建模为 RLC 电路、则应使用低频时的电感值作为 L 值、而不是频率变化的反算值。 然后、当您添加分立式电容器时、应选择一个将传感器频率设置为低于 SRF 的值、以保持稳定运行。 如果您计算 Q 因子、它应该基于您添加的分立式电容器值、电感值和谐振频率下电路的并联电阻。
此致、
Luke Lapointe