This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:线圈特性数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LDCCOILEVM, LDC1614EVM, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619247/ldc1614evm-coil-characterization-data

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDCCOILEVMLDC1614

尊敬的技术支持团队:

您能否共享 LDC1614EVM (如 LDCCOILEVM)的线圈特性数据?

它具有 ch0和 ch1的默认线圈。

我想了解如下所示的"L、RS 与频率"和"Q 与频率"图。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 有两个版本、分别标记为 Rev A 和 Rev B。从网上商店购买的所有 EVM 现在都应为 Rev B 版本、但如果您碰巧有较旧的 Rev A 板、我也会包含这些数据。

    LDC1614EVM 修订版 A (前视图和后视图):

    LDC1614EVM 修订版 A、线圈规格:

    µH 电感= 18.9 μ H

    直径:14.0毫米

    32匝/层

    2层

    走线宽度为0.10 mm (4 mil)

    0.10mm (4mil)的布线间距

    PCB 总厚度为1.6mm (62mil)

    LDC1614EVM RevB (前视图和后视图):

    LDC1614EVM RevB、线圈规格:

    标称电感= 8.2µH μ H

    直径:13.9毫米

    19匝/层

    2层

    0.15mm (6mil)布线宽度

    0.15mm (6mil)布线间距

    PCB 总厚度为1.6mm (62mil)

    此致、

    Luke Lapointe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢你的答复。

    我可以很好地参考 来计算 LDCCOILEVM 的电容器值。

    为什么为 LDC1614EVM RevB 选择3MHz 作为传感器频率?

    根据 您所附的图表,  当 L 为8.2µH Ω 时,频率约为3MHz。

    例如,对于传感器频率,我认为5MHz 优于3MHz,

    由于5MHz 的 Q 值高于3MHz、而5MHz 的中心频率为10MHz (LDC1614的最大频率)。

    另一个问题是、我测试了目标接近线圈时的频率变化、频率从3MHz 增加。

    目标接近线圈时是否可以降低频率?

    我担心低得多的频率会对 Q 产生不好的影响、这取决于您所附的图形。

    对于 A 型(LDCCOILEVM),我选择了1MHz,它是下面 Q 的最高点。

    但 LDC1614EVM 线圈的 Q 值不是最高的 Q 点(Q 仅随着频率的增加而增加)。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在查看这些线圈测量值时、务必记住、由于线圈存在寄生电容、电感是根据随频率增加的阻抗进行反算的。 您可以使用此信息来确定线圈的自谐振频率(SRF)及其寄生电容。 但是、如果您要将该线圈建模为 RLC 电路、则应使用低频时的电感值作为 L 值、而不是频率变化的反算值。 然后、当您添加分立式电容器时、应选择一个将传感器频率设置为低于 SRF 的值、以保持稳定运行。 如果您计算 Q 因子、它应该基于您添加的分立式电容器值、电感值和谐振频率下电路的并联电阻。
    此致、
    Luke Lapointe