Thread 中讨论的其他器件: AWR1642、
1、ADC I/Q 数据在最小接收增益24下饱和、还有什么其他方法可以降低增益?
在 IWR1443数据表的接收子系统第50页中、"饱和检测"是什么作用?
3.在发送到 FFT 加速器之前是否可以对 ADC 数据取平均值?
有人能回答这些问题吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、ADC I/Q 数据在最小接收增益24下饱和、还有什么其他方法可以降低增益?
在 IWR1443数据表的接收子系统第50页中、"饱和检测"是什么作用?
3.在发送到 FFT 加速器之前是否可以对 ADC 数据取平均值?
有人能回答这些问题吗?
谢谢、
如果这是在您自己的硬件上、则可能是可行的。 通常、贴片天线具有8-9db 增益、有损耗会从目标反射出来。 Rx LNA 具有24-48dB 增益。 如果您认为这是基于目标的 Tx 反射、则可以在 ProfileCfg 中使用 Tx 回退、尝试回退10到20 db (每计数1dB)。
我在 EVM 上没有看到过这种情况。
答案 Q1 -这不是正常现象。 我 将使用 mmWave 估算器和 Radar Studio 并重新输入您的线性调频脉冲/系统参数。
EVM 上的角反射器0.5米等效值(8-10米、30-36DB 增益)不会达到饱和状态。 我附上了一张图片。
答案 Q2 -在 AWR 雷达器件 ASILB 版本的生产版本(即 ES3)中、存在射频监控、其中包括 BSS 处理器可以查看特定的射频或数字点、并在信号电平过高、过低或检测到干扰时报告错误。 设计人员尚未提供此信息。 对 AWR1642的内置测试进行了说明。
答案 Q3 -用户可通过硬件加速器(HWA)编程对 ADC 缓冲器进行不同的处理、该编程由用户定制。 有一个数字滤波器功能、 您可以使用滤波器系数创建比例因子(使用脉冲抽头并改变值)。
我认为您应该观看 mmWaveSDK 捕获演示、并捕获原始 ADC 缓冲区数据。 当整个 DFE 的内部数据路径从12位变为18位时、您可以将输出舍入到12、14或16位。 当您捕获有符号复数或有符号实数数据时、您可以查看 DFE 输出的信号电平。
您可以将数据直接路由到 L3存储器、而无需 HWA 处理、以确保它不会成为 HWA 问题。
Joe、您好!
感谢您的响应、您在毫米波可视化工具中发布的图是频域数据、我将介绍可以从 L3捕获数据的时域 I、Q 数据、 我使用 IWR1443BOOST 通过一个大约1.5米和3.5米的六英寸角立方体捕获 I/Q 数据、所有 I/Q 数据(时域 ADC 数据)都饱和至接收增益24、这是我可以设置的最小增益。 您谈到变送器、您是说变送器增益是可调的吗? 我在 IWR1443数据表中看不到此功能、您知道发送器可调节增益范围(还是反向增益范围)吗? 您如何将图片粘贴到此论坛中、为什么不允许我这样做?
谢谢、
e2e.ti.com/.../DataIQ.docxThe通过捕捉演示捕获的饱和 I/Q 数据
您好!
要粘贴图片、您需要选择"使用富格式"。 然后从文件粘贴 JPG、或从 Word 粘贴(将图片放入 Word 文件中、然后复制并粘贴)。
我没有每侧6英寸的角反射器、我们的实验的每侧4.25英寸。 我必须设置一个捕获演示、以便向您发送数据。 还有另一个工具、称为 Radar Studio、但要使用该工具、您需要 DevPack 板和 TSW1400。 它捕获1443、1642器件的 LVDS 输出。 我将在星期一尝试发布实验结果。
发送器回退是一个标准毫米波参数。 请查看毫米波 SDK 用户指南。 它位于 ProfileCfg 中。 您可以将您的毫米波可视化工具实验保存到.cfg 文件中、将 Tx 退避参数更改为10 (当前为0)、这样会使发射功率降低10dB。
在本例中、使用4.25英寸三角反射器、距离2.1米、RxGain 30、Tx 退避、沿 Tx 天线的孔径点、我的 IQ 计数< 1000。
我已包含 Radar Studio 的屏幕截图。 我们必须通过毫米波数据采集来复制这一点、我将对此进行处理。 (可能是星期一)。
此致、
Joe Quintal
您好、Feng、
您能否提供您使用的配置文件配置?
此外、您能否提供用于绘制数据的.dat 文件?
最后、为了确保正确分析数据、您能否尝试使用 C :\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\capture\GUI 中提供的'capture_demo.m' MATLAB 文件进行绘图?
此致、
Adrian
这是配置和 datae2e.ti.com/.../DataCFG2DemoRx24back22.dat
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置1 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
低功耗0 0
ProfileCfg 0 77 16 7 139.33 22 0 28.58176 1 985 7500 0 24
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 1 20 1 0
setHSI CSI
sensorStart
您好、Vaihav、
我对"以二进制补码格式收集的数据"的解释感到困惑、保存的数据是16十六进制格式、这是我在论坛上输入的数据、不是二进制格式。 下面是一些数据及其转换、如何将16十六进制"FFCC"转换为小于+/- 100? 如果您查看 FFCC (65484十进制等效值)、FFF4 (665524)、FFD8 (65496)、FFDD (65501)、FFF4 (65524)等信号数据、 这种数据告诉我、信号在连续6个单元中以闭合振幅饱和。 这是您查看的数据吗? 我还认为、由于我使用相同的增益设置测量了2米和31米左右的距离、因此信号将饱和。根据空间损耗、如果您获得信号振幅+/-100、您在31米处得到的结果是什么?
| 001A | 26 |
| FFD0 | 65488. |
| 0017. | 23 |
| FFCC | 65484 |
| FFF4 | 65524 |
| FFD8 | 65496. |
| FFDD | 65501 |
| FFF4 | 65524 |
| FFC8 | 65480 |
此致、