This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443的 IQ 数据问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1642, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618402/iwr1443-iq-data-question-of-iwr1443

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

1、ADC I/Q 数据在最小接收增益24下饱和、还有什么其他方法可以降低增益?

在 IWR1443数据表的接收子系统第50页中、"饱和检测"是什么作用?

3.在发送到 FFT 加速器之前是否可以对 ADC 数据取平均值?

有人能回答这些问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冯、您能为问题1和2提供更多详细信息吗?

    谢谢、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Feng、

    如果这是在您自己的硬件上、则可能是可行的。  通常、贴片天线具有8-9db 增益、有损耗会从目标反射出来。  Rx LNA 具有24-48dB 增益。  如果您认为这是基于目标的 Tx 反射、则可以在 ProfileCfg 中使用 Tx 回退、尝试回退10到20 db (每计数1dB)。  

    我在 EVM 上没有看到过这种情况。

    答案 Q1 -这不是正常现象。  我 将使用 mmWave 估算器和 Radar Studio 并重新输入您的线性调频脉冲/系统参数。

    EVM 上的角反射器0.5米等效值(8-10米、30-36DB 增益)不会达到饱和状态。  我附上了一张图片。

    答案 Q2 -在 AWR 雷达器件 ASILB 版本的生产版本(即 ES3)中、存在射频监控、其中包括 BSS 处理器可以查看特定的射频或数字点、并在信号电平过高、过低或检测到干扰时报告错误。  设计人员尚未提供此信息。  对 AWR1642的内置测试进行了说明。

    答案 Q3 -用户可通过硬件加速器(HWA)编程对 ADC 缓冲器进行不同的处理、该编程由用户定制。  有一个数字滤波器功能、 您可以使用滤波器系数创建比例因子(使用脉冲抽头并改变值)。  

    我认为您应该观看 mmWaveSDK 捕获演示、并捕获原始 ADC 缓冲区数据。  当整个 DFE 的内部数据路径从12位变为18位时、您可以将输出舍入到12、14或16位。  当您捕获有符号复数或有符号实数数据时、您可以查看 DFE 输出的信号电平。  

    您可以将数据直接路由到 L3存储器、而无需 HWA 处理、以确保它不会成为 HWA 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图片中的距离图是复数幅度。 160k y 轴周围的点是角反射器目标。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的响应、您在毫米波可视化工具中发布的图是频域数据、我将介绍可以从 L3捕获数据的时域 I、Q 数据、 我使用 IWR1443BOOST 通过一个大约1.5米和3.5米的六英寸角立方体捕获 I/Q 数据、所有 I/Q 数据(时域 ADC 数据)都饱和至接收增益24、这是我可以设置的最小增益。 您谈到变送器、您是说变送器增益是可调的吗? 我在 IWR1443数据表中看不到此功能、您知道发送器可调节增益范围(还是反向增益范围)吗? 您如何将图片粘贴到此论坛中、为什么不允许我这样做?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DataIQ.docxThe通过捕捉演示捕获的饱和 I/Q 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    Tx 回退有什么作用? 似乎只允许 Tx 回退24、我尝试了25次我获得配置错误、24是否意味着24 dB 增益回退或其他问题? I、Q (ADC)时域数据仍然饱和、接收增益为24、Tx 返回到22。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以回答我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要粘贴图片、您需要选择"使用富格式"。  然后从文件粘贴 JPG、或从 Word 粘贴(将图片放入 Word 文件中、然后复制并粘贴)。

    我没有每侧6英寸的角反射器、我们的实验的每侧4.25英寸。  我必须设置一个捕获演示、以便向您发送数据。  还有另一个工具、称为 Radar Studio、但要使用该工具、您需要 DevPack 板和 TSW1400。  它捕获1443、1642器件的 LVDS 输出。  我将在星期一尝试发布实验结果。

    发送器回退是一个标准毫米波参数。  请查看毫米波 SDK 用户指南。  它位于 ProfileCfg 中。  您可以将您的毫米波可视化工具实验保存到.cfg 文件中、将 Tx 退避参数更改为10 (当前为0)、这样会使发射功率降低10dB。

    在本例中、使用4.25英寸三角反射器、距离2.1米、RxGain 30、Tx 退避、沿 Tx 天线的孔径点、我的 IQ 计数< 1000。   

    我已包含 Radar Studio 的屏幕截图。  我们必须通过毫米波数据采集来复制这一点、我将对此进行处理。 (可能是星期一)。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    您能否提供您使用的配置文件配置?

    此外、您能否提供用于绘制数据的.dat 文件?

    最后、为了确保正确分析数据、您能否尝试使用 C :\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\capture\GUI 中提供的'capture_demo.m' MATLAB 文件进行绘图?


    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是配置和 datae2e.ti.com/.../DataCFG2DemoRx24back22.dat

    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置1 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 1
    低功耗0 0
    ProfileCfg 0 77 16 7 139.33 22 0 28.58176 1 985 7500 0 24
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 2 1 20 1 0
    setHSI CSI
    sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.丰富的格式是我一直使用的格式,我将图片粘贴到文字上,然后将图片从文字复制到论坛,论坛只允许从文字上粘贴文本,而不允许从图片上粘贴。
    2.您没有应答发送器回退距离、如果回退意味着降低发送器增益? 我在毫米波用户指南中找不到这些信息。
    3.您可以使用任何墙壁作为目标,例如天花板和机柜的墙壁。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    饱和 ADC 数据问题的更多信息。
    根据提供的 dat 文件、数据似乎是+/-100数字范围、因此似乎不会饱和。

    请确保将数据转换为十进制等效值、因为收集的数据采用二进制补码格式。
    "Capture"演示中有一个 m 文件、该文件是毫米波 SDK 的一部分。
    它会在绘制数据之前对其进行转换。

    根据您的配置设置线性调频脉冲大小/样本数后、应允许您绘制收集的数据。
    SDK 用户指南中 IWR14xx 的"Capture demo (捕获演示)"部分中对此进行了介绍。

    希望这会有所帮助。
    如果您无法完成绘图步骤、请告知我们。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaihav、

    我对"以二进制补码格式收集的数据"的解释感到困惑、保存的数据是16十六进制格式、这是我在论坛上输入的数据、不是二进制格式。 下面是一些数据及其转换、如何将16十六进制"FFCC"转换为小于+/- 100? 如果您查看 FFCC (65484十进制等效值)、FFF4 (665524)、FFD8 (65496)、FFDD (65501)、FFF4 (65524)等信号数据、 这种数据告诉我、信号在连续6个单元中以闭合振幅饱和。 这是您查看的数据吗? 我还认为、由于我使用相同的增益设置测量了2米和31米左右的距离、因此信号将饱和。根据空间损耗、如果您获得信号振幅+/-100、您在31米处得到的结果是什么?

    001A 26
    FFD0 65488.
    0017. 23
    FFCC 65484
    FFF4 65524
    FFD8 65496.
    FFDD 65501
    FFF4 65524
    FFC8 65480

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Feng、这些是16位有符号 INT。 FFCC =-52。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MMWAVE_SDK_USER_guide 第14页中、数据格式为16位十六进制 TI 样式。 您能看一下这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "TI 样式"只是表示没有0x 前缀。 无论值是有符号值还是无符号值、都没有关系-它们可能取决于应用程序、您需要知道它们是什么。 毫米波文档指出、这些符号与您预期的 ADC I/Q 数据相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David!