请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 大家好、
我目前正在设计一款用于功能性近红外光谱分析(fNIRS)的器件、我有几个问题要问、AFE44xx 系列 IC 是否适合我要做的事情。 工作原理与脉动式血氧计非常相似、但 LED 和光电二极管之间的间距较大(>2.5cm)、我将监控氧血红蛋白和去氧血红蛋白浓度的变化/振荡、而不是绝对浓度。
- 我将需要大约8个以上的单独传感器。 是否可以对多个 AFE44xx 芯片的 SPI 接口进行多路复用? 具有 I2C 接口的芯片怎么样? 我是否可以使用额外的 I2C 多路复用器按顺序控制和采样每个 AFE44xx 芯片? 我将定期轮询平均红/红外 ADC 值。
- 是否需要使用这些芯片的 CLK 输出为微控制器或处理器计时? 如果我要使用多个这些 IC、由于它们之间的间隔距离、我可能无法为所有 IC 使用通用时钟。 如果没有中央时钟、是否会有明显的缺点? 我尝试测量的基频非常低(< 10Hz)。
- AFE44xx IC 也可以驱动激光二极管吗? 由于 LED 和光电二极管之间的间距相对较大、因此光的衰减会更高。 我可能需要增加光强度。
谢谢、
Robert