This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE44xx 系列 IC 是否可用于 NIRS 应用?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619440/afe4404-can-the-afe44xx-series-ics-be-used-for-nirs-applications

器件型号:AFE4404

大家好、

我目前正在设计一款用于功能性近红外光谱分析(fNIRS)的器件、我有几个问题要问、AFE44xx 系列 IC 是否适合我要做的事情。 工作原理与脉动式血氧计非常相似、但 LED 和光电二极管之间的间距较大(>2.5cm)、我将监控氧血红蛋白和去氧血红蛋白浓度的变化/振荡、而不是绝对浓度。

  • 我将需要大约8个以上的单独传感器。 是否可以对多个 AFE44xx 芯片的 SPI 接口进行多路复用? 具有 I2C 接口的芯片怎么样? 我是否可以使用额外的 I2C 多路复用器按顺序控制和采样每个 AFE44xx 芯片? 我将定期轮询平均红/红外 ADC 值。
  • 是否需要使用这些芯片的 CLK 输出为微控制器或处理器计时? 如果我要使用多个这些 IC、由于它们之间的间隔距离、我可能无法为所有 IC 使用通用时钟。 如果没有中央时钟、是否会有明显的缺点? 我尝试测量的基频非常低(< 10Hz)。
  • AFE44xx IC 也可以驱动激光二极管吗? 由于 LED 和光电二极管之间的间距相对较大、因此光的衰减会更高。 我可能需要增加光强度。

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    以下是答案。
    1) 1)您是否需要多个 LED 和多个光电二极管(PD)或多个 LED 和单个 PD? 在这两种情况下,您都可以使用多个 AFE。 但需要考虑一些要点、例如所有 AFE 的时钟应相同、并且应同时启用计时引擎(每个 AFE 的计时引擎)。 您可以在两个接口(SPI 或 I2C)中使用外部开关来控制 AFE。
    2) 2)您可以在自己的时钟上运行控制器。 对于确定性操作、建议将所有 AFE 与通用时钟同步。 话虽如此、这也取决于应用、例如在信号的后处理中是否使用时域中采样实例之间的间隔。 为所有 AFE 计时的一种方法是从 MCU 生成单个时钟并将其馈送至所有 AFE。 MCU 的多个 GPIO 可用于生成相同的时钟并将每个 GPIO 分配给单个 AFE。
    3) 3)只要满足 AFE 的要求、就可以使用激光二极管。 有关此类要求/注意事项、请参阅以下常见问题解答页面(#20)。

    e2e.ti.com/.../369445


    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您提供信息。
    1) 1)每个传感器模块将包含2个以上的 LED 和一个常见的光电二极管、就像在常见的脉动式血氧计应用中一样。 LED 和光电二极管不会在不同的传感器之间共享。 在这种情况下、只要传感器发出的光不干扰相邻传感器、传感器就可以独立运行。 我可能会使用外部 I2C 多路复用器单独控制每个传感器并对其进行采样。
    2) 2)我将考虑为 MCU 的传感器模块计时。 如果 GPIO 受限、扇出时钟缓冲器是否也可以用于时钟分配? 在任一种情况下、时钟线都需要进行长度匹配、并且可能需要一些串联端接、具体取决于频率和布线长度、对吧?
    3) 3)谢谢。 我将根据这些要求缩小发射器的选择范围。

    谢谢、
    Robert