主题中讨论的其他器件:AWR1243、 MMWAVE-DFP
您好专家,
在配置线性调频 脉冲剖面参数中、我有几个问题感到困惑:
Q1:空闲时间和 ADC 启动时间参数的最小值是多少?
Q2:复数1x 情况下 ADC 采样率参数的最大值是多少?
此致!
南山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家,
在配置线性调频 脉冲剖面参数中、我有几个问题感到困惑:
Q1:空闲时间和 ADC 启动时间参数的最小值是多少?
Q2:复数1x 情况下 ADC 采样率参数的最大值是多少?
此致!
南山
您好、南山、
应用手册《在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程》为您提供了这些信息。
解答1:
空闲时间是斜降带宽(合成器斜降稳定时间)的函数。 因此、它取决于斜坡带宽。 对于<1GHz 的斜坡带宽、空闲时间通常为2us、对于>3GHz 的斜坡带宽、空闲时间通常为7us。
ADC 开始时间对正确的线性调频脉冲功能没有严格要求。线性调频脉冲开始的值和质量之间存在一定的权衡、而这反过来又取决于斜坡斜率、HPF 转角频率。
答2:
请参阅 AWR1243数据表、我们已在实数(+普通2x)和复数(1x)情况下设置了最大采样率。
您可以参阅 RadarStudio (MMWAVE-DFP 的一部分)中提供的"斜坡计时计算器"、以得出正确的计时参数值。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果 您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------