This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关配置线性调频脉冲剖面参数的一些问题?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619509/awr1642-some-questions-about-configuration-chirp-profile-parameters

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:AWR1243MMWAVE-DFP

您好专家,

   在配置线性调频 脉冲剖面参数中、我有几个问题感到困惑:

  Q1:空闲时间和 ADC 启动时间参数的最小值是多少?

  Q2:复数1x 情况下 ADC 采样率参数的最大值是多少?

此致!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南山、

    应用手册《在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程》为您提供了这些信息。

    解答1:

    空闲时间是斜降带宽(合成器斜降稳定时间)的函数。 因此、它取决于斜坡带宽。  对于<1GHz 的斜坡带宽、空闲时间通常为2us、对于>3GHz 的斜坡带宽、空闲时间通常为7us。

    ADC 开始时间对正确的线性调频脉冲功能没有严格要求。线性调频脉冲开始的值和质量之间存在一定的权衡、而这反过来又取决于斜坡斜率、HPF 转角频率。

    答2:

    请参阅 AWR1243数据表、我们已在实数(+普通2x)和复数(1x)情况下设置了最大采样率。

    您可以参阅 RadarStudio (MMWAVE-DFP 的一部分)中提供的"斜坡计时计算器"、以得出正确的计时参数值。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu,

    感谢您的回复!

    您能告诉我们复数2x 和复数1x 这两种格式之间的区别吗?

    谢谢!
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山

    在另一个主题中回答相同的问题:
    e2e.ti.com/.../2189663

    谢谢、
    Raghu