大家好、
我们的一位客户观察到 DDC114上的输出数据移位。
请在以下问题上提供帮助?
问题
- 当 CONV 信号短于最小值或长于最大值时、DDC114的行为是怎样的?
(如果对 DDC114而言不可取,客户希望采取措施。)
- 您是否看到在正常运行中已移位了一个输出数据顺序?
背景
在正常操作中、A 侧和 B 侧的数字数据输出顺序遵循。
Input4->Input3->Input2->Input1
但是、客户观察到订单移位后的情况。
Input2->Input1->Input4->Input3
一旦输出阶移、它就会保持该阶数、直到断电/打开。
客户尝试重现此现象,但未成功。 他们只是在调试中观察了一次。
客户将在下周重新启动重现测试。
-condition
微型计算机可根据333.3us (min)调节 CONV 宽度。 基本上、DDC114始终运行以进行测量。
当它通电时、它有时仅根据 DDC 114的状态以异步方式对微型计算机进行软件复位。
在这种情况下、到 DDC114的控制信号(MCU 引脚)被初始化。 因此、CONV 信号有时比数据表规格短或长。
客户担心 CONV 信号(长于或短于 d/s 规格)是否会影响 OUTPU 订单移位。
引脚设置
输出格式:20位(格式= 1)
模式:高速(HISPD/LOPWR = 1)
主时钟:x1 (CLK_4X = 0) ,应用4.8MHz。
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。