This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:DDC114输出数据移位问题。

Guru**** 2583245 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615031/ddc114-ddc114-output-data-shifting-problem

器件型号:DDC114

 大家好、


 我们的一位客户观察到 DDC114上的输出数据移位。

请在以下问题上提供帮助?

 

问题

    1. 当 CONV 信号短于最小值或长于最大值时、DDC114的行为是怎样的?

(如果对 DDC114而言不可取,客户希望采取措施。)

    1. 您是否看到在正常运行中已移位了一个输出数据顺序?

 

背景

 

在正常操作中、A 侧和 B 侧的数字数据输出顺序遵循。

Input4->Input3->Input2->Input1

 

但是、客户观察到订单移位后的情况。

Input2->Input1->Input4->Input3

 

一旦输出阶移、它就会保持该阶数、直到断电/打开。

 

客户尝试重现此现象,但未成功。 他们只是在调试中观察了一次。

客户将在下周重新启动重现测试。

 

 

-condition

微型计算机可根据333.3us (min)调节 CONV 宽度。 基本上、DDC114始终运行以进行测量。

 

当它通电时、它有时仅根据 DDC 114的状态以异步方式对微型计算机进行软件复位。

在这种情况下、到 DDC114的控制信号(MCU 引脚)被初始化。 因此、CONV 信号有时比数据表规格短或长。

客户担心 CONV 信号(长于或短于 d/s 规格)是否会影响 OUTPU 订单移位。

 

引脚设置

输出格式:20位(格式= 1)

模式:高速(HISPD/LOPWR = 1)

主时钟:x1 (CLK_4X = 0) ,应用4.8MHz。

 

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    我们没有遇到输出数据顺序在正常操作中移位的情况。
    您能否让我们也了解范围设置?
    此外、当客户观察到数据订单移位时、CONV 信号的脉冲持续时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen Aroul、您好!

    感谢你的答复。 我要求客户向我们提供范围设置和 CONV 持续时间信息。 但他们现在正忙于准备使用 DDC114的产品的大规模生产线。 他们说,他们将在9月底左右向我们提供信息。
    因此、当我获取反馈时、我会通知您它们的反馈。

    此外、他们还有一个问题、如下所示。 请给我们提供您对 DDC114的回答吗?

    问题。
    DDC114数字输入控制信号由微控制器控制。 DDC114和控制器由同一复位信号复位。 因此、DDC114数字控制信号会悬空、直到连接到 DDC114数字输入的控制器端口定义为输出模式。
    在这种情况下、DDC114是否有任何问题? 数字输入从浮动设置为 H 或 L 电平后、DDC114是否恢复正常运行?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    建议在上电后将数字控制线保持在低电平、在释放复位后至少保持50us。
    当数字输入悬空时、状态机的运行可能无法预测。
    即使我们在评估模块上测试了这种情况、器件似乎正常工作、也不能保证每个器件都能正常工作。

    我们建议隔离微控制器和 DDC114的复位信号、并使用微控制器 GPIO 引脚控制 DDC114的复位、或者在 CLK 和 CONV 引脚上可能有一个弱下拉电阻。 这两种情况都需要对硬件进行一些修改。

    您能否提供有关客户的更多详细信息? 如果您想脱机进行对话、请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aroul、

    我收到了有关 DDC114的客户信息、我会将其发送到您的邮箱地址(praveen.aroul@ti.com)。
    那么、您能否检查原理图是否有问题?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aroul、

    感谢您的离线支持。
    今天、客户告诉我们、请关闭此支持、因为此问题很少见。
    如果问题再次发生、他们会再次告诉我们、然后我会咨询您。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。