请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP108 您好!
我想在需要高相对精度的应用中使用 TMP108进行温度感应。 我 在开始时进行校准、因此绝对精度不是问题的关键。
数据表中指定的–20°C 至+85°C 范围内的绝对温度精度为±0.75°C (最大值)。 相对精度应该小得多。
是否有人可以提供有关该器件迟滞行为 或 长期稳定性的数据?
谢谢你
此致
Doris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.