This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:有关帧延迟的问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618746/tmp75-question-about-frame-delay

器件型号:TMP75

您好!

我对 TI 的温度传感器 TMP75有疑问。

开发板中使用的 TMP75具有读取故障。

如果 frame1和 frame2之间存在延迟(在电路板实际运行期间发生读取故障时、在1秒内进行测试、小于1秒)、则从器件的 tmp75中不存在 ACK 信号。

Maxim IC 的 DS75 +没有这种现象。 我们给出了2秒的延迟。 (实际上、即使已将读取失败安装在电路板上并经过测试、也会消失。)

[问题]
1.正常 运行时,帧2之间的最小时间是多少?
2.是否有解决此问题的办法?

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    整个 I2C 事务(从开始到停止)必须在30ms 内完成。 这是由 SMBus 规范中的超时特性造成的。 I2C 没有超时要求。 我们所有的 TMPx 器件都是 I2C 和 SMBus 兼容的。