请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP75 您好!
我对 TI 的温度传感器 TMP75有疑问。
开发板中使用的 TMP75具有读取故障。
如果 frame1和 frame2之间存在延迟(在电路板实际运行期间发生读取故障时、在1秒内进行测试、小于1秒)、则从器件的 tmp75中不存在 ACK 信号。
Maxim IC 的 DS75 +没有这种现象。 我们给出了2秒的延迟。 (实际上、即使已将读取失败安装在电路板上并经过测试、也会消失。)
[问题]
1.正常 运行时,帧2之间的最小时间是多少?
2.是否有解决此问题的办法?
终端