大家好、论坛上的人很好。
这是一个非常基本的问题。
我想以简单的水平 MIMO 模式驱动 AWR1443Boost;
每个帧中有一个 TX1线性调频脉冲和一个 TX3线性调频脉冲。
根据我的理解、没有用于打开 MIMO 模式的明确命令、
下面的配置将会实现它。
我的理解是否正确?
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 5 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 76 7 140 0 0 14 1 256 2000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 4
帧配置0 2 0 50 1 0
sensorStart
我提出这个问题是因为我的理解有问题。
距离 TX1线性调频脉冲和 TX3线性调频脉冲非常远、在没有开关的情况下、距离剖面图看起来几乎相同。
谢谢你。
MMWAVE_SDK_01_00_00_05