This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443Boost:MIMO 模式的设置

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616064/awr1443boost-setting-for-mimo-mode

器件型号:AWR1443BOOST

大家好、论坛上的人很好。

这是一个非常基本的问题。

我想以简单的水平 MIMO 模式驱动 AWR1443Boost;  

 每个帧中有一个 TX1线性调频脉冲和一个 TX3线性调频脉冲。

根据我的理解、没有用于打开 MIMO 模式的明确命令、

下面的配置将会实现它。

我的理解是否正确?

DfeDataOutputMode 1

通道配置15 5 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 76 7 140 0 0 14 1 256 2000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 4
帧配置0 2 0 50 1 0
sensorStart

我提出这个问题是因为我的理解有问题。

距离 TX1线性调频脉冲和 TX3线性调频脉冲非常远、在没有开关的情况下、距离剖面图看起来几乎相同。

谢谢你。  

MMWAVE_SDK_01_00_00_05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MMW 演示应用程序可满足您的需求、即 TX1和 TX3之间的 MIMO 配置。 它没有单独的 API、其完成方式是定义不同的线性调频脉冲以使用不同的发送器、然后帧发出您定义的各种线性调频脉冲。

    下面是毫米波演示应用程序的示例配置文件。 您已将线性调频脉冲[0]重新配置为首先使用 TX1,然后再写入相同的线性调频脉冲[0]以使用 TX3。 相反、您应该定义一个新的线性调频脉冲[1]来使用 TX3、并在帧图中将其配置为 从线性调频脉冲[0]传输到线性调频脉冲[1]。 您可能需要重复线性调频脉冲[0]/[1] N 次、这也是在帧配置值中完成的(下面显示的是循环16次)。

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 5 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 0 1
    ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 225 4500 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
    帧配置0 1 16 0 100 1 0
    guiMonitor 1 1 0 1
    cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1200
    PeakGrouping 1 1 1 224
    multiObjBeamForming 1 0.5
    calibDcRangeSig 0-5 8 256
    sensorStart

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    上述配置是否适合您?

    此致、
    Vivek