This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:从 MMW 演示代码中查找多普勒信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618690/ccs-awr1443boost-finding-the-doppler-information-from-mmw-demo-code

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已成功地使用 post_processing.c 中的函数 MmwDemo_XYZEstimation 来优化范围信息。 当物体距离雷达0.5m 时、我使用此距离信息点亮 LED。

现在、我想知道如何使用多普勒效应找到接近雷达的物体的速度。 我知道该图形位于演示可视化工具中。 但是、我想知道代码中的信息在哪里、因为我想使用它在物体接近得太快时点亮另一个外部 LED。 我已经浏览过很多代码、但我仍然被卡住。  

请提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    您应该能够从检测到的对象结构中获取信息、而无需在代码中找到该信息。  该结构称为"mwDemo_detectedObj"、您将查找多普勒指数。 有关该结构的更多信息、请参阅该 Power Point。

    e2e.ti.com/.../3051.DataStructure_5F00_table.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。