请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已成功地使用 post_processing.c 中的函数 MmwDemo_XYZEstimation 来优化范围信息。 当物体距离雷达0.5m 时、我使用此距离信息点亮 LED。
现在、我想知道如何使用多普勒效应找到接近雷达的物体的速度。 我知道该图形位于演示可视化工具中。 但是、我想知道代码中的信息在哪里、因为我想使用它在物体接近得太快时点亮另一个外部 LED。 我已经浏览过很多代码、但我仍然被卡住。
请提供任何帮助