This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 中的 RESP 超时

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617815/awr1642boost-resp-timeout-in-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST

大家好

我正在从事 TI 的雷达系统工作、当尝试使用 TSW1400捕获原始数据时、我遵循了用户指南中提到的所有说明、但当我读取命中点(TSW1400 ARM)时、我遇到以下错误:

[RadarAPI]:错误:
[11:11:54]
[11:11:54]... MWMCR::评估功能错误...
[11:11:54] 2017年8月14日11:11:54:帧配置尚未填充、1、
[11:11:54]第6行上的=> setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m 中出现错误。
[11:11:54]
[11:11:54]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
[11:11:54
[11:11:54]文件 C:\Users\mlatef\AppData\Local\Temp\mlatef\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、行32。
[11:11:54
[11:11:54]文件 C:\Users\mlatef\AppData\Local\Temp\mlatef\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m、name setup_for_trigged_capture_max_30_frames、第6行。
[11:11:54]
[11:11:54]
[11:11:54]跟踪:
[11:11:54] at MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String functionName、int32 numArgsOut、int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[11:11:54]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、MWArray[] argsIn)
[11:11:54]、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.setup_for_triggered_capture_max_30_frames(MWArray FilePathWithName)
[11:11:54] at AR1xController.frmAR1Main.iStartTSW1400IF ()

那么、您能不能指导我解决这里可能出现的问题吗?

此致。

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、

    这似乎是在执行原始数据捕获后执行后处理步骤期间发生的错误。
    但是、您提到此错误发生在 TSW1400 ARM 步骤之前-表示错误发生在捕获之前。

    希望确保在数据采集之前未执行"后处理"步骤。



    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav

    是的、我确定这是在 POST 过程之前发生的、我在点击"AWR 1400 ARM"后直接收到错误。

    此致

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    在开始传输之前、您能否确认已在 RADAR Studio 中设置帧配置?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek

    帧是否有任何特殊配置?

    是的、我遵循了手册中的所有说明、在 StaticConfig 窗口内的 ADC config 选项卡中点击 Set 后、仍然会收到此消息"RESP timeout"。

    希望您能为我提供帮助。

    谢谢、致以诚挚的问候

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    您能否从头开始共享完整的日志文件(就像您共享了错误片段一样)? 如果您在 ADC 配置本身遇到错误、则帧配置等不会传递。
    为了仔细检查、您使用的是 AWR1642BOOST 板以及 DevPack 和 TSW1400板、对吗? 您是否还可以确认您使用的电源的额定值大于2.5A?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek

    以下是整个日志:

    gm:构造函数
    GM:2017年8月16日、星期三、09:52:51
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [09:52:51]
    [09:52:51]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
    [09:52:51] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [09:52:51] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/DateTime 格式”,“HH:MM:ss”)
    [09:52:51]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [09:52:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\clients\\LabClient.dll)
    [09:52:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [09:52:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [09:52:51] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 2/使用”,“false”)
    [09:52:51] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 3/use”,“false”)
    [09:52:51] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 4/use”,“false”)
    [09:52:51] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
    [09:52:51] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
    [09:52:52] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Enabled”,“true”)
    [09:52:52] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [09:52:52] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/UpdateDisplay”,“true”)
    [09:52:52] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/OneClickStart”,“true”)
    [09:52:52] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [09:52:52] RSTD.Transmit ("/")
    [09:52:52] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\mlatef\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [09:52:52] RSTD.BUILD ()
    [09:52:52] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\mlatef\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [09:52:52] RSTD.Transmit ("/")
    [09:52:52] RSTD.AL_BUILD ()
    [09:52:52] RSTD.AL_LoadXml ()
    [09:52:52] RSTD.Transmit ("/")
    [09:52:52] RSTD.AL_Init()
    [09:52:52] RSTD.Clients_build()
    [09:52:52] gm:初始化
    [09:52:52] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
    [09:52:52] gm:1个客户机初始化
    [09:52:52] gm:1个模块初始化
    [09:52:52] gm:2选项卡(s)初始化
    [09:52:52] RSTD.Client_LoadXml()
    [09:52:52][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [09:53:49][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [09:53:53][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\mlatef\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [09:53:53]测试=错误
    [09:53:53]
    [09:53:53]***Script completed successfully.
    [09:54:38][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [09:54:38][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:39][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [09:54:39][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:40][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [09:54:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:40][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [09:54:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:40][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [09:54:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:40][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [09:54:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:43][RadarAPI]:ar1.Connect (4、115200、1000)
    [09:54:44][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [09:54:45][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")
    [09:54:45][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:45][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")
    [09:54:45][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:45][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\mlatef\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [09:54:50][RadarAPI]:AR1.GetTemperatureSensorData()
    [09:54:50][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:50][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:50][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:50][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:54:51][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr16xx_radarss_rprc.bin")
    [09:54:52][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
    [09:55:55][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr16xx_masterss_rprc.bin")
    [09:55:55][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [09:56:41][RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
    [09:56:41][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [09:56:41][RadarAPI]:状态:通过
    [09:56:41][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\mlatef\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [09:56:55][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、0、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [09:56:56][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:57:07][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [09:57:08][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:57:28][RadarAPI]:AR1.EnableTestSource (1)
    [09:57:28][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:57:28][RadarAPI]:AR1.AdvanceFrameConfig (4、0、0、0、1、 128、80000、0、1、1、 8000000、0、0、1、128、 8000000、0、1、8000000、0、 0、1、128、80000、0、 1、1、80000、0、0、 1、128、8000000、0、1、1、 8000000、10、1、0、4、 128、0、1、128、0、 1、128、0、1、128、0、 1)
    [09:57:29][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:58:06][RadarAPI]:AR1.EnableTestSource (1)
    [09:58:06][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:58:06][RadarAPI]:AR1.AdvanceFrameConfig (4、0、0、0、1、 128、80000、0、1、1、 8000000、0、0、1、128、 8000000、0、1、8000000、0、 0、1、128、80000、0、 1、1、80000、0、0、 1、128、8000000、0、1、1、 8000000、10、1、0、4、 128、0、1、128、0、 1、128、0、1、128、0、 1)
    [09:58:07][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:58:20][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [09:58:21][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:58:25][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
    [09:58:26][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:58:34][RadarAPI]:AR1.SetCalMonFreqLimitConfig (77、81)
    [09:58:35][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:58:38][RadarAPI]:ar1.RfInit()
    [09:58:39][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:59:48][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
    [09:59:49][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [10:10:19][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [10:10:20][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [10:10:27][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、0、0、1、0、 0、0、2、2、0)
    [10:10:28][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [09:40:18] RSTD.ShowLogFile()

    关于您的其他问题:

    -是的、我将 AWR1642BOOST 板与 DEVPack 和 TSW1400板配合使用。

    -是的、我使用的电源的额定值如下:5V 3a 8英尺长。

    再次感谢、希望能提供这些信息。 可以帮助您更好地了解我的问题。

    此致。

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    在日志中、您执行"SPI 连接"后、您不会执行"RF 加电"。 在进入 ADC 配置之前、您能否确保也执行该步骤。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    此外、8英尺电缆可能会产生大量 IR 压降。 建议使用较短的电缆。

    此致、
    Vivek