Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 mmw 演示代码中、它有一个名为 mmWave 演示任务的段、在该段中 GPIO 被初始化。 但是,当我尝试使用 GPIO_WRITE (SOC_XWR14XX_GPIO_0,1)将 GPIO_0设置为高电平时,它会显示以下错误:
[Cortex_R4_0]调试:启动初始化任务
调试:HWA 已初始化
调试:EDMA 实例0已初始化
{MODULLE#8}:"src/GPIO.c"、第925行:错误{id:0x10000、args:[0x1a558、0x1a558]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
我不确定为什么在演示运行时测试 GPIO 引脚不是高电平。 请提供任何帮助。
谢谢
空 MmwDemo_initTask (UArg0、UArgarg1)
{
内部32_t 错误代码;
mmWave_InitCfg initCfg;
UART_Params uartParams;
Task_Params 任务参数;
/*调试消息:*/
System_printf ("调试:启动初始化任务\n");
/*********
*初始化毫米波 SDK 组件:
(小部分 /
/*初始化 UART */
UART_INIT();
/*初始化邮箱*/
mailbox_init (mailbox_type_MSS);
/*初始化 GPIO */
GPIO_init ();
/*初始化数据路径:*/
MmwDemo_dataPathInit (&gMmwMCB.dataPathObj);
/*********
*打开并配置驱动程序:
(小部分 /
GPIO_setConfig (SOC_XWR14XX_GPIO_0、GPIO_CFG_OUTPUT);
GPIO_WRITE (SOC_XWR14XX_GPIO_0、1);
Saad