请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 您好!
为了更熟悉 FDC2214EVM 的操作并了解如何正确使用它、我尝试按照在线数据表中给出的步骤、为 FDC2214EVM 设置液位感应(使用电容式传感器)演示。 在为单端操作设置通道0进行测量时、写入 CH0_FIN_SEL 应设置为"B10"。 在给定的寄存器列表中、我无法找到与我下载的软件相同的内容。 在这方面、如果 FDC2214EVM 的软件中已更新了寄存器的名称、请帮我。
此致、
Shantanu