This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:使用 FDC2214EVM 的液位感应演示

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618241/fdc2214evm-liquid-level-sensing-demo-using-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM

您好!

为了更熟悉 FDC2214EVM 的操作并了解如何正确使用它、我尝试按照在线数据表中给出的步骤、为 FDC2214EVM 设置液位感应(使用电容式传感器)演示。 在为单端操作设置通道0进行测量时、写入 CH0_FIN_SEL 应设置为"B10"。 在给定的寄存器列表中、我无法找到与我下载的软件相同的内容。 在这方面、如果 FDC2214EVM 的软件中已更新了寄存器的名称、请帮我。

此致、

Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    在 OneUI GUI 中、此设置位于配置->传感器属性和输入调整-> Fin 选择下。

    此致、
    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、
    非常感谢您的回复。 我找到了该列表、可以将其与数据表相关联。

    此致、
    Shantanu