请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件: AFE5809
您好!
我们希望使用 AFE5809EVM 接收大约50KHz 的频率。 如您所知、我们需要更改 LNAx (Cbypass)的输入电容器。 此链接详细介绍了该过程:(https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/549672)
这是 AFE5809用户手册中具有适当电容值的图片。
问题:我已经检查了 AFE5809EVM 的原理图、但我无法计算电容器编号。 我不知道我需要更改哪个电容器。 请告诉我下图所示的 Cbypass 电容器数量吗?
一如既往地感谢您的支持。