This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:修改声纳的 AFE5809EVM

Guru**** 2587095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617635/afe5809evm-modify-afe5809evm-for-sonar

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

您好!

我们希望使用 AFE5809EVM 接收大约50KHz 的频率。 如您所知、我们需要更改 LNAx (Cbypass)的输入电容器。 此链接详细介绍了该过程:(https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/549672)

这是 AFE5809用户手册中具有适当电容值的图片。

问题:我已经检查了 AFE5809EVM 的原理图、但我无法计算电容器编号。 我不知道我需要更改哪个电容器。 请告诉我下图所示的 Cbypass 电容器数量吗?  

一如既往地感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajad、

    您的帖子将分配给正确的应用工程师。 他应尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    Cbypass 将取决于您尝试修改的特定输入。 从该图中可以看到、电容器连接在您想要修改的任何输入的接地引脚和负引脚(INM)之间。

    EVM 用户指南的第40页包含上述旁路电容器。

    此致、

    Olu