主题中讨论的其他器件:IWR1642
大家好、
我需要开发信号处理链、以便在2D FFT 之后处理数据。 将分析此传感器的频率频谱和目标参数(使用 MATLAB)、我们将使用自己的检测算法。 我在不使用外部板的情况下使用 UART 读取 I/Q 数据或2D 频率频谱时遇到问题。 我知道使用 UART 读取速度太慢、但没关系。 是否存在一些如何 调整毫米波 SDK 示例的示例?
谢谢你 Michal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我需要开发信号处理链、以便在2D FFT 之后处理数据。 将分析此传感器的频率频谱和目标参数(使用 MATLAB)、我们将使用自己的检测算法。 我在不使用外部板的情况下使用 UART 读取 I/Q 数据或2D 频率频谱时遇到问题。 我知道使用 UART 读取速度太慢、但没关系。 是否存在一些如何 调整毫米波 SDK 示例的示例?
谢谢你 Michal
您好、不仅是这样。
我很想修改 SDK 中的示例 mmW (C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html)、以便在2D FFT 之后读取2D 范围/多普勒矩阵。 我正在研究示例代码、这 是一个非常复杂的项目。 我欠发送、那么 ADC 后的数据存储在缓冲器中并传输到 L3? 每个 线性调频脉冲的 EDMA 处理。 ADC 转换后被称为 MmwDemo_interChirpProcessing、用于通过1D FFT 处理每个线性调频脉冲并将数据保存到 L3。 我不明白如何在第二 个 MmwDemo_InterFrameProcessing 部件中工作。 数据是否从 L3读取并通过第二个 FFT 进行处理以进行多普勒频移计算并保存回 L3?
是的、是否存在使用 UART 读取该距离/多普勒矩阵的示例?
Michal
您好、Michal、
我建议查看 MMW 演示的 html 文档。 双击 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html。 这不仅可以帮助您将处理步骤与代码函数相关联、还会显示当前输出到数据 UART 端口的数据的格式。
ADC 数据在"雷达立方体"内部存储器和 L3之间通过处理流(使用 EDMA)的各个点进行 DMA 传输。 html 文档中也对此进行了说明。
但对于您原来的问题、您不需要外部板、只需要一台 PC 即可托管串行终端程序、例如 TeraTerm。 如果要输出当前输出之外的内容、当然必须根据需要修改输出结构。
Dave
线性调频脉冲参数可能不一致、因此演示代码正在抛出 assert()以指向出错的事实。 如果您还没有 、可以在感应估算器中检查线性调频脉冲:
https://dev.ti.com/gallery/view/1792614/mmWaveSensingEstimator/
您好!
线性调频脉冲参数是使用毫米波演示可视化工具-巧妙配置设置的。 我使用了向毫米波器件发送配置。 然后我选择了窗口图。 所有操作都正常、当尝试添加硬件断点在 MSS_main 中执行某一行操作(例如使用 UART 发送数据)时、系统会毫无问题地停止。 当我在 dss_main.c 中使用 MmwDemo_dsDataPathOutputLogging 将断点设置为行开关发送数据时、调试失败 :(
早上好、
我始终使用软件断点。 编译器设置为2全局优化(对于 MSS 和 DSS 而言、这是默认设置)。 我尝试使用设置为 off 的优化级别。 它适用于具有 足够内存的 MSS、但对于 DSS 来说 、它是跳过错误:
是否存在一些应用程序。请注意、在哪里可以更好地描述代码层次结构? 我了解 UART 如何解决 PC 和雷达之间的通信问题。 问题是我发现在哪里可以读取设置的参数线性调频脉冲接收到的字。
我不确定 MmwDemo_dssDataPathOutputLogging 何时将测量数据发送到 MSS ... 完成此操作后、在 MmwDemo_mboxReadTask 中对器件案例 MMWDEMO_DSS2MSS_DEMOBJ_READY 进行分频、以便通过 UART 将数据发送到 PC。
代码无政府 状态在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\captions\doxygen\html 中进行了少量描述
感谢你能抽出时间。
此致
Michal
我在您的文本中遇到了一些混乱、但我想您正在寻找数据输出到 UART 的位置吗? 可产生几个简单的搜索:
MmwDemo_dsDataPathProcessEvents (),如果是 MMWDEMO_CHIRP_EVT,则在创建2D FFT 的位置调用 MmwDemo_interFrameProcessing()。 然后它会调用 MmwDemo_dsDataPathOutputLogging(),后者又会调用 MmwDemo_dsSendProcessOutputToMSS()。 MmwDemo_dsSendProcessOutputToMSS()创建输出结构并通过 DSS->MSS 邮箱将其发送到 MSS。
然后、MSS 应用程序从邮箱中拾取它。 请参阅函数 MmwDemo_mboxReadTask()。 对于 MMWDEMO_DSS2MSS_DETOBJ_READY,它会多次调用 UART_writePolling()以发送数据。
因此-您需要在 MSS 应用程序中修改 MmwDemo_mboxReadTask(),在 DSS 应用程序中修改 MmwDemo_dssSendProcessOutputToMSS(),以填充新结构并将其发送到 UART。