This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:0°C ~60°C 的温度传感器精度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617907/hdc1080-the-temperature-sensor-accuracy-of-0-c-60-c

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: HDC2010

大家好、

根据数据表、在5°C ~60°C 时、温度传感器精度为+/-0.2°C

HDC1080在0°C 下是否保持+/-0.2°C 精度

或者、您能否帮助建议在0°C 下保持高精度的合适温度+湿度传感器?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度精度会降低到5C 以下、如数据表的图3所示。
    请检查新器件 HDC2010、看看它是否符合您的需求。