请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004-Q1 大家好、
我从数据表中了解到、FDC1004Q 的应用可用于材料尺寸检测。 我曾尝试测量各种液体、例如 accu 水、矿泉水和 be 试剂(水)水。 但 MSB 和 LSB 的原始输出值始终为0111111111111111111111、LSB = 11111100000000。
在本例中、我使用两个平行的片式电极、电极的长度和宽度为3 cm x 1 cm、两个电极之间的距离为3 mm。 两个平行的板电极被插入液体填充容器中。 使用此设计、FDC1004Q 可以测量液体吗?