This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:材料尺寸检测 FDC1004-Q1

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615910/fdc1004-q1-material-size-detection-fdc1004-q1

器件型号:FDC1004-Q1

大家好、

我从数据表中了解到、FDC1004Q 的应用可用于材料尺寸检测。 我曾尝试测量各种液体、例如 accu 水、矿泉水和 be 试剂(水)水。 但 MSB 和 LSB 的原始输出值始终为0111111111111111111111、LSB = 11111100000000。

在本例中、我使用两个平行的片式电极、电极的长度和宽度为3 cm x 1 cm、两个电极之间的距离为3 mm。 两个平行的板电极被插入液体填充容器中。 使用此设计、FDC1004Q 可以测量液体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tantto、

    术语"材料尺寸"是指不同尺寸的导电电极。

    要区分各种液体、其介电常数必须明显不同。

    当您将电极插入容器时、它们是否与液体直接接触? 电极不能与液体直接接触。

    此致、
    Yibo